This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:输出电压降低

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670706/lm5140-q1-the-output-voltage-is-decreased

器件型号:LM5140-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LM5140-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
如果输出电压从稳压电压降低、IC 的某种功能是否会激活?

它们将稳压电压设置为8V。 发生启动事件时、输入电压降至6V。 它们希望 IC 继续提供输出电压、即使它低于饱和电压。 他们希望确保某种功能是否会阻止他们的要求。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否以压降模式运行? 因为当 VIN 为6V 且 VOUT 设置为8V 时、由于 VIN 下降、输出也很可能相应下降

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 是的。 他们了解、在发生启动事件时、IC 将以低压降模式运行。 低压降运行时是否有任何特性发生变化? 他们希望确保是否存在副作用。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo、
    感谢您提出有关 LM5140-Q1的问题。 如果输出电压设置为8V、并且在启动期间 Vin 降至6V、则 LM5140-Q1将降低振荡器、增加占空比、从而更大限度地减小从 Vin 到 Vout 的压降。
    Terry