This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5402:输入电压为14.5V 的最大输出电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722374/tps5402-maximum-output-voltage-with-14-5vin

器件型号:TPS5402

大家好、

我的客户在其设计中使用 TPS5402、他们希望知道 TPS5402能否在14.5V 输入电压、12.4V 输出电压、1A 输出电流下稳定工作、您是否会提出您的建议? 谢谢。  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    还有一点、如果12.4V 过高、14.5VIn 的最大输出电压是多少?

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它受 Rdson、DCR、PCB 电阻、最短关断时间的影响。 我将在工作台上检查它并向您提供反馈。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的支持、如果您能立即完成测试、您会建议吗? 客户正在推动我们提供反馈、谢谢。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    从理论上讲、这是可行的。

    VOUT_max =[Vin - Iout*RDSON_hs + 0.7]*Dmax - Iout*RL - 0.7、Dmax 为93%、最大 RDSON_hs 为240m Ω。 如果 RL 为100m Ω 且忽略 PCB 的电阻、则可以计算出 Vout_max 为13.1V。

    抱歉、我今天无法向您提供工作台数据。 由于 TPS5402是一款旧器件、我们手头上没有样片、因此需要一些时间才能获得样片。

    肖恩