This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请根据我的需求推荐最佳的充电器 IC

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230, BQ25120A, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670563/please-recommend-the-best-charger-ic-for-my-needs

主题中讨论的其他器件:BQ24230BQ25120ABQ25606

大家好、

我希望您能帮我找到最适合我当前项目的充电器。 我们使用200mAh 锂离子电池为电路供电、我们希望内置一些具有负载共享可能性的电池充电器 IC。 充电电流可高达 250mA。 该器件应具有低泄漏电流和小型封装。

我想听听您的意见、了解适合与您建议的充电器 IC 搭配使用的电池电量监测计 IC。

非常感谢您投入宝贵的时间和精力。

期待您的阅读。

此致、

博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bojan、

    我已将您的帖子移至电池管理-充电器论坛、以帮助您获得一些结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kevin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bojan、

    通过负载共享、您是否意味着能够向外部系统提供负载电流、剩余的电流将为电池充电? 您的输入电源是什么、仅5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jef、

    感谢您的回复。 是的、我认为充电器的这一属性称为动态电源路径管理(DPPM)。
    电源来自微型 USB -仅5V。

    此致、
    博扬。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博扬

    如果线性独立 充电器适合您、我建议您使用采用 QFN 封装的 bq24230。  如果您有一个主机、能够进行 I2C 通信并且需要额外的电源轨、 则可以 选择采用 WCSP 封装的 bq25120A。

    为了实现更高的效率(更少的热量)、您可能会考虑使用采用 QFN 封装的 bq25606等开关充电器。