This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:与 NTC 故障状态相关的内部脉冲

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681229/bq25896-int-pulse-which-is-relation-to-ntc-fault-status

器件型号:BQ25896

大家好

如果我们问 BQ25896、您会介意吗?

您能参考以下内容吗?
我们确认了以下内容;


normal -> Cool :INT pulse was asserted (正常->冷却:INT 脉冲

normal -> warm:INT pulse was asserted (正常->热:INT 脉  

Warm -> Hot :INT 脉冲 未 置位
COOL -> COLD :未  发出 INT 脉冲

 当 TS 状态变为 NORMAL (正常)或 WART (暖)时、会发出 INT 脉冲。
此操作是否正确?(我们找不到 与  NTC 故障状态相关的 INT 脉冲说明。)

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    没错。 由于故障寄存器报告 JEITA 凉或热、每个都产生一个 INT 脉冲、因此故障寄存器似乎未被读取、因此当充电器移至 JEITA 冷或热时不会发送新的 INT 脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、在 JEITA 冷或热模式下 STAT 引脚闪烁、表示充电已停止。