This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/BQ34Z100-G1:对于 IC bq34z100-G1的电池执行学习周期是不是强制性的。

Guru**** 2451510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670611/webench-tools-bq34z100-g1-is-it-manadatory-to-do-learning-cycle-for-battery-of-ic-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好  

由于电池充电和放电、bq34z100-G1必须执行电池学习周期、这一点在我们的设计中一次不受支持。

IAM 能够检测 bqStudio 中的电池并获取 电池电压。

但其余详细信息是错误的。

我们能否在 bqstudio 中手动更新电池容量。 以便我可以跟踪 电池的充电状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    需要通过学习周期来识别电池的正确化学成分、并让监测计更新和准确报告充电状态。 您可以在 bqStudio Chemistry 选项卡中查看您的电池是否在列表中、并从该化学物质开始查看是否改善了报告的值、 但最终您需要执行学习周期、因为这就是监测计更新和报告准确剩余容量和 SOC 的方法。

    如果您想手动更新 FCC ETC、为什么需要监测计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IAM 无法理解、如何释放和充电 c/5值和 c/10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    如果您有3000mAh 电池、则 C 为3000mAh、因此如果您使用 C/5放电、则放电电流应为~ 600mA。 您可以使用 C/2进行充电、使用介于 C/5和 C/10之间的电流进行放电。