This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:规格问题

Guru**** 2811945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681355/bq25120a-specification-question

器件型号:BQ25120A

您好、先生、

数据表 P19表2、为什么剩余容量范围如此宽? (剩余容量65%~35%至90%~92% VBMON=4.2V)
我们的 MCU 过程能否在监测电池 VBMON 时提高容量精度?

根据问题1、我们是否可以使用特定的0.2C 放电表(VBAT 到容量)进行估算? 来自我们的电池供应商或我们自己测量的类似值?

谢谢~

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Driscoll、

    对于任何给定的电池、您必须提供准确的 DoD (放电深度)与电压间的关系图。  

    该示例中的一个示例是使用提供给我们的典型配置文件的指南。 电池电量监测计人员可能有更好的估算方法。  

    如果您使用的是 MCU 并可以访问 ADC、则可能能够进行更好的测量。 您也可以尝试使用监测计类型的器件。  

    此致、

    gautham