This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25019:LM25019的 EMI/EMC 滤波器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670820/lm25019-emi-emc-filter-for-lm25019

器件型号:LM25019

我们正在研发具有24VDC 输入和5VDC @ 10mA (低成本解决方案)的隔离式直流/直流转换器。 在我最初在 TI Webench 中进行搜索时、发现了符合我们要求的 LM25019、并对其进行了以下查询

  • 初级侧绕组电流具有高负峰值电流和振荡。 该负峰值和振荡是否会导致任何 EMI/EMC 问题?
  • LM25019在以前的任何设计中都使用这种低输出电流进行了 EMI/EMC 测试?
  • 随着负载电流的增加、负峰值正在减小、因此 TI 针对 LM25019提出的任何最小负载建议都将减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请转发此设计的原理图。 LM25019没有最低负载要求。 当配置为 Fly-Buck 转换器时、它运行在 FPWM (CCM)模式下。

    此致、
    Tim