This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]多相常见问题解答与放大器;答案- TPS53647、TPS53667、TPS53681

Guru**** 2766205 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, TPS53667, TPS53681, TPS53622, TPS53659, TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671022/faq-multiphase-faq-answers---tps53647-tps53667-tps53681

主题中讨论的其他器件:TPS53647TPS53667TPS53681TPS53622TPS53659TPS53679

问题1:如果您不需要最大相位数,如何正确关闭相位?

将相应的 CSP 线向上拉至控制器电源电压 V3R3、以选择设计中的有源相位数。 未使用的 CSP 线路可以保持悬空、也可以上拉至相同的3.3V 电源。

TPS53647

TPS53667

TPS53681 (有关 n+1或 n+3设置、请参阅数据表第43页的第7.3.1.5节)

Q2:如何正确连接功率级的 EN/FCCM 引脚


在 TPS53647/67上、如果 不需要断续导通模式(DCM)、则功率级 EN/FCCM 引脚可直接连接到该 IC 的 VDD 引脚。 如果特定应用需要 DCM、则应将阶段1 EN/FCCM 引脚路由到控制器的 SKIP#-NVM 引脚。 其他相位应将 EN/FCCM 连接到其功率级的 VDD。

对于 TPS53681、将所有 EN/FCCM 引脚连接到功率级 VDD。

Q3: 控制器和 FET 的正确电源排序是什么?  

TPS53647/67 -确保3.3V 电源上的上升压摆率大于1.5V/ms、因为控制器需要至少1.2ms 才能正确完成引脚搭接设置读取。 按照下图进行操作:

TPS53681 -在施加12V 输入电压之前、请准备好控制器和功率级使能。 这可实现预启动 OVP 保护和故障监控。 如果无法首先为3.3V 上电、建议在所有电源轨(3.3V、5V、12V)准备就绪后、最后将控制器使能设置为高电平。 同样、关断时、应首先禁用控制器使能。 按照下图进行操作:

Q4:如何申请受 NDA 控制的器件的完整数据表或设计电子表格?

TPS53647/67和 TPS53681的所有材料均可直接下载到控制器的每个产品页面上。 对于 TPS53622、TPS53659或 TPS53679等其他器件、在共享材料之前需要签订保密协议。  

提交 NDA 链接: lawndaportal.itg.ti.com/  

数据表请求电子邮件:vr@list.ti.com

Q5:如何在组装过程中对器件进行编程或对购买进行预编程?

在 TPS53647/67上使用引脚搭接设置可避免对器件进行所有编程。

对于 TPS53681、或者如果不使用引脚搭接、请使用 Fusion 制造工具 快速为器件编程所需设置。 预编程控制器可从 Avnet 购买、需付费。 有关此问题、请联系 Andy Sotirin [ TI .com 上的 sotirin ]。