This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:TPS27081A 上升时间超过7msec

Guru**** 2813545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670992/tps27081a-tps27081a-rise-time-over-7msec

器件型号:TPS27081A
主题中讨论的其他器件:TPS22810

尊敬的团队:

这是否可以将 TPS27081的上升时间延长超过7ms?

例如、基于数据表中的公式3。

VIN = 3.3V、R1 = 100k、R2 = 10k、  

当 C=0.47时、上升时间可高达8.27ms。  

谢谢  

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    从技术上讲、这可以通过正确的电阻器和电容器组来实现、但需要考虑器件上的功耗。 由于上升时间为几毫秒、因此 PMOS 在源极到漏极之间的压降会持续很长的一段时间。 如果输出端具有大电流负载或高电容、则电流消耗将导致器件上的功率耗散较高。

    TPS27081在启动期间没有任何热保护功能来保护自身、但像 TPS22810这样具有集成热关断功能的器件可能更有益处。 也可以设计更长的上升时间、例如8ms、并且可以使用更小的电容器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius