This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:EN 引脚的内部下拉

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670964/tps63700-internal-pull-down-of-en-pin

器件型号:TPS63700

您好!

EN 引脚内部是否有下拉电阻器?
如果是、连接的价值是多少?
因为这不是一个有保证的价值,所以没有问题,请给我一个看法。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    否、没有内部下拉。 EN 必须终止。

    您需要什么输入电压、输出电压和输出电流? 我们从未有过更适合的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    我们的客户正在尝试使用 NPN 晶体管构建过压检测电路。
    在 kΩ VIN 和 ENA 引脚之间准备一个10k Ω 电阻器并连接至集电极。
    发射极为 GND。 当检测到过压时、会向基极施加电压、晶体管导通、ENA 引脚降至低电平。

    VIN、Vout 和 Iout 未明确定义、但这些配置是否存在问题? EVM kΩ 下拉配置、该配置通过使用100 μ s 将 ENA 引脚固定为低电平、但当电源未开启时、ENA 引脚是否需要固定为低电平?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    是的、这是可以的。 请遵守 EN 上的绝对最大额定值、这禁止其高于 Vin。