This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:限流器过流保护与放大器;短路保护

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670424/tps4h160-q1-current-limiter-overcurrent-protection-short-circuit-protection

器件型号:TPS4H160-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC555

您好!

我使用 TPS4H160B-Q1、40V、160m Ω、四通道智能高侧开关和 TPS27S100B、40V、80m Ω、单通道高侧开关来提供过流和短路保护、但我发现该芯片无法获得所需的正确结果。

要求:

1)。 输入电压- 24V/10A

2)。 输出电压-每个通道24V/1A

3)。 过流保护

4)。 短路保护

5)。 当器件在任何情况下发生短路时、我希望关闭电源以关闭器件、 但是、只要自动消除短路、器件就能够自动为 ME 24V/1A 提供输出、而不是手动。   

我们在塔等较高的高度使用器件、因此在雨天或雨天使用器件时、器件短路的时间较短。 这就是为什么我们的团队不能每次都长时间解决这类问题的原因。  

因此、请为我提供完整的电路图和相应的解决方案。

谢谢、

苏德什·韦尔马

switch03@megastar.in

+91-7408398524

   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Verma、

    我们之前讨论过这个设计。 我知道您正在寻找配置、以便在发生短路事件时关闭通道并在负载正常时恢复。 电流限制将得到调节、而独立器件不具有关闭通道并恢复的功能。 INx 应该被切换并且这需要诸如微控制器的外部逻辑。 我希望这能为你清楚说明,并让我知道进一步的支持。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能推荐具有以下功能的任何 IC。。

    一旦电流达到阈值、IC 将在20.7ms (典型值)消隐时间后关闭、并在重试期间保持关闭。 IC 在消隐时间后闭锁、并且 IC 持续限制电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以使用 TLC555计时器并将延迟编程为20.7mS。 请检查 TLC555计时器、看看它是否适合关断功能。
    此致