This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:从调节端子到输出的保护二极管

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680960/lm338-protection-diode-from-the-adjustment-terminal-to-the-output

器件型号:LM338

LM338是否需要    在调节 引脚和 输出 引脚之间使用保护二极管来防止裸片过载(与 R40和 R42并联)?  输出电压为28V、电容为0.82µF μ F、与 RC 电路并联(120欧姆和220µF μ F)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您的设计有点不寻常。 您为什么插入了 R41和 R43? 它将充分利用 C33和 C34。 为什么您具有如此大的输出电容?

    我会在 R40和 R42上添加保护二极管、尽管由于电阻器 R41和 R43提供的电流限制、可能不需要这些二极管。

    我想在电源输出端添加反向电压保护二极管(与 C43和 C44反向并联)。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    根据数据表、如果您的输出电压大于25V 或 ADJ 引脚电容> 10uF、则需要从 ADJ 到 OUT 的保护二极管、如数据表的图18所示。 R41和 R43的用途是什么?

    为什么您具有如此大的输入和输出电容?
    Cin = 4400uF
    COUT = 7500uF

    J2连接器的引脚3和4上有什么电压? 是否有理由不对 U5使用负线性稳压器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是音频放大器的 PSU。 J2:U21=35V、U34=-35V。  由于没有合适的(Vin=35-36V、Vout=28V、Iout=5A)、我们没有为 U5使用负线性稳压器。  

    µF 数据表、输出电压为25V 或更低、电容为10 μ F 时无需保护。 但您说 过、如果我们的输出电压大于25V 或 ADJ 引脚电容> 10uF、则需要从 ADJ 到 OUT 的保护二极管、如数据表的图18所示。  

    因此、我想了解在同时满足两个条件(Vout=28V 且 ADJ 引脚电容> 10uF)时、是否需要二极管、或者如果满足至少一个条件(Vout=28V 或 ADJ 引脚电容> 10uF)、则需要使用二极管。

    我们之前使用的 LT338在     调节引脚和输出之间不需要任何保护二极管即可 防止裸片过载。  

    C31 (C32) 0.82µF μ F 电容器与 R41C33 (R43C34)电路(120欧姆和220µF μ F)并联、会影响稳压器的输出阻抗。 选择这些值时、应尽量减小 宽频带(高达100-200kHz)中的输出阻抗。   COUT = 7500uF + LT338上的线性稳压器=阻抗(电阻和电感)已由布线确定。 根据我的计算结果、在我的4层布局中、从0到100-200kHz、只有1oz 铜将为2.5m Ω。  输出电容 7500uF、用于 改善瞬态响应和稳定性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您将需要从 ADJ 到 OUT 的保护二极管。 当输入电压或输出电压变为0V 时、ADJ 电容器中的电荷将需要一条路径来传导到接地端。 如果没有保护二极管、则最低阻抗路径通过 ADJ 引脚、这会损坏 LM338。

    电荷量与电容和电容器上的电压有关。 Q = C x V。我应该已经写过、如果输出电压> 25V 或 ADJ 引脚电容> 10uF 或两者都需要一个保护二极管。