This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27545-G1:从监测计中检索数据

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27545-G1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678867/bq27545-g1-retrieving-data-from-gauge

器件型号:BQ27545-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

 我有一位客户、他们的产品使用 bq27545-G1、通过 HDQ 协议与终端(Android OS)通信。

问题是他们无法从监测计中检索正确的数据,尝试读取寄存器和一些控制命令,但失败了,然后在每次读取之间增加了一些延迟,现在他们可以读取寄存器但不能控制子命令。 他们尝试了不同的延迟、但仍然无法成功读取。 您对此问题有什么建议吗?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    解决问题的最佳方法是将您的器件连接到 bqstudio。 使用 bqstudio 发送控制子命令并监听总线以查看 bqstudio 正在执行的操作。 这将为您的错误行为提供一些指导。

    谢谢

    Onyx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Onyx、

    来自我的客户:

    遗憾的是,这是在旧产品上,我没有使用 bqstudio 的设计套件。 您有调试环境吗? 也许我可以给您发一节电池? [RW]如果需要、我们可以将此讨论脱机。

    当问题发生时,我看到“timeout waiting for RXCOMPLETE”显示,此消息来自 OMAP HDQ 源代码。 我在数据表中看到 BQ27545只支持每秒读取2条命令、但现在我已经将每个延迟调整为2秒。 您对此器件有什么建议吗?

    对此有什么想法吗?   

    谢谢!

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、
    bqstudio 可在线下载。 他们只需要 EV2300或 ev2400即可让 bqStudio 在计算机上使用其设备。 他为什么将延迟调整为2秒? 这是一个非常长的延迟
    谢谢
    Onyx