This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:UCD90120A 编程故障

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670699/ucd90120a-programming-trouble-with-ucd90120a

器件型号:UCD90120A

你好

 

对 UCD90120A 进行编程时遇到问题。 芯片控制的电路板与 ZC706 (也非常接近此芯片的开发板)布局非常相似、不同之处在于我们没有在 GPIO1-3上放置下拉电阻器、而不是在 GPIO4上放置上拉电阻器。 当我们首次加电时、系统的默认设置包括两个 FPGA 以及 UCD90120A。 此后、我们将电源系统与芯片的电源分离开来、这样我们就可以独立地对芯片进行编程、而无需系统启动。

 

我们更换了芯片(移除了 FPGA)为其供电、然后使用 Xilinx 的脚本对其进行编程。 在电压轨监控器上接收到和错误、但由于电源关闭、其中没有任何内容。 在对接地短路的芯片进行下电上电时。 我已验证该脚本与我们在 Xilinx 提供的演示板中的脚本相同。

 

设置:UCD90120A 使用固件1.0.13从 PMBus 上的 ti 连接到 USB 接口

独立于系统的芯片电源。 我用于加载脚本的软件是 TI 数字电源制造工具

问题;

在更新程序员的固件(1.0.14)并更换芯片后、我无法对其进行编程。 我无法再与芯片通信。 我尝试过不同的固件、以查看这是否是我的问题。 我还在示波器上查看了编程器的输出、以确保它不会死。

我现在在开发板上安装了 UCD90120A、并添加了支持电路、但仍然无法与其通信、我可能是因为空气太热而无法焊接它。

 

如果有人可以查看我的设置、我的编程方式是、焊接时芯片会发热、为什么我似乎无法使用 USB 接口与芯片通信。

我意识到我已经在地图上了,但我正在进行一个截止日期非常紧的项目,并且我在 TI 的电话支持方面取得了有限的成功

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将 USB_TO_GPIO 软件狗固件升级到1.0.14? 我建议降级至1.0.13。 请参阅的第2.2节  

    http://www.ti.com/lit/pdf/slvub51 

    图6-16的设置。 如果您的电路板已经有上拉电阻器、您可能不想启用 USB 转 GPIO 软件狗的上拉电阻器。

    我还建议将 ucd90120A 器件放入 TI EVM 中、以确保在移至您自己的电路板之前设置正常。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Yihe 的建议、我会将固件设置回1.0.13并禁用 GPIO 上的上拉电阻。

    我将告诉您发生了什么。