This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409HV 调光响应时间

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681185/lm3409hv-lm3409hv-dimming-response-time

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

您好,

我的客户是 PAN、可以使用 LM3409HV 提供150W 照明功率。 满载时的输出约为45V/3A。 现在、他们询问是否使用模拟调光、LED 电流从0.1A 变为3A 时的响应时间是多少。  它是否会小于50uS?  请帮助确认。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    LM3409速度非常快、将在下一个导通周期对 IADJ 电压的任何变化作出反应。 因此、它取决于 IADJ 电压的变化速度、但假设它在一个开关周期内从最小值变为最大值、唯一的延迟是 v=LDI/dt 所规定的到更高峰值电流的额外上升时间。 因此、上升时间取决于电感值和输入/输出电压。 在任何合理的情况下、假设它不受 IADJ 电压压压压摆率的限制、我可以认为它应该远小于50us。

    此致、

    克林特