This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:2端口运行、但始终感应4端口

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670118/tps23861-2-port-operation-but-always-sense-4-port

器件型号:TPS23861

您好!  

我使用 TPS23861PW 作为2端口 POE、但控制器始终感应4端口。  

这将导致混淆。  

是否有任何方法关闭未使用的端口?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅 TPS23861数据表第8.2.2节、了解如何连接未使用的端口。 您还可以查看 TIDA00465 、它是 TPS23861单端口参考设计。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:  

    我在参考设计中只看到 SENSE 引脚连接到 GND、我还可以将 DRAIN 连接到 GND 吗?  

    当不使用自动模式时、是否写入端口 n 模式寄存器 A 必须具有的值?  

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRAINx 引脚可以接地或保持断开(保持断开可能会略微降低功耗)。  如果您不想使用自动模式、则必须通过 I2C 配置寄存器。 谢谢。

    此致、

    一分钱