This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:TPS650830的设计问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679563/tps650830-design-question-for-the-tps650830

器件型号:TPS650830

您好!  

在设计 TPS650830期间、我有以下问题:  

TPS650830对输入电压纹波是否有任何限制?  

2. 在 V1P2UCNT 寄存器中是否设置了省电模式和 PWM 模式?  

我想控制 VR4的输出(对于 DDR 电源)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请查看我的以下评论:
    我想答案是:是的、输入电压纹波的限制是:5.4V <VIN+VRipple < 24V.
    2.是的、数据表中的表6-28 (V1P2UCNT 寄存器字段说明)有详细说明。

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    另外一个油炸玉米粉:

    1.您的公式中是否存在 VRIPPLE 的具体限制? 我认为它可能比输入范围更重要。

    感谢您的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     否、 Vin_RIPPLE 没有特定限制;但它会通过其线路调节影响输出纹波、这意味着更高的输入纹波会通过 其线路调节提供更高的输出纹波、并提供一定的抑制。 可通过在其数据表中搜索"线路调节"来获取详细数据。  

     谢谢!

     Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我之所以提出这一问题、是因为现在客户在电感器的 VR4处遇到可闻噪声问题。

    当输入侧的纹波为600mV 或更大时、轻负载运行时会产生可闻噪声。

    我们想知道您是否有这样的建议、而不是将寄存器调整为强制 PWM 模式或在输入侧添加更多电容器。

    感谢 you.please 如果您需要更多信息、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当负载较轻 时、强制它进入 PWM 模式将导致较低的效率;在输入侧添加电容器更好、因为它还会降低输出纹波。 我之前遇到的另一个原因是 电感器机械质量;如果是、请用更好的方法来替换它、以解决问题。

     谢谢!

     Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    感谢您的回复、我们的解决方案似乎是:  

    1.在轻负载时更改为强制 PWM。

    2.更换 谐振频率不同的电感器

    3.在输入侧添加电容器

    是这样吗?

     谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但您可以使用其中一个或两个、不需要全部3个;并反向列出的顺序:3是最佳解决方案、2是良好的、1不像3、2是良好的。
    谢谢!
    Phil