This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:操作稳压器

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670921/tps65311-q1-operation-vefirication

器件型号:TPS65311-Q1

您好!

我收到了客户的以下问题。

TPS65311-Q1是否 已在所有工作结温和所有电源电压下工作?

他们不需要保证、但他们希望确认是否已验证。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    很难回答这个问题。

    已在不同的温度和电源电压条件下检查器件性能/特性。 由于稳压器具有外部分压器、因此客户可以为 Buck2/3和升压稳压器提供多种电源电压组合。 我们无法验证所有可能的客户条件、客户必须评估其应用条件以确保其适用。 BUCK1还针对不同的输入电源电压进行了验证。 数据表提供了一些应用曲线作为示例、以向客户展示。 如果它们的工作温度非常高并且负载电流也很高、它们必须检查其电路板上的热性能以确保工作结温不超过数据表规格。

    这是一个一般性问题、还是他们在某些情况下看到器件存在一些问题?

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murty-San、

    感谢您的快速响应。

    请不要担心、因为这是一个通用问题。
    我了解到 TPS65311-Q1在温度和不同电源方面已进行了一般验证。

    此致、
    Kuramochi