This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A66-Q1:TPS7A6633

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681215/tps7a66-q1-tps7a6633

器件型号:TPS7A66-Q1

尊敬的先生:

使用 TPS7A6633的客户、应用之一是当输入电压没有电源时、外部电源将为输出电压供电。

如果是这样、

1、PIN8需要考虑保留电流保护?

2.我们发现 PG 是上拉应用中的低电平、是否合理?

3.客户希望在外部电源(Vin 不工作)时保持 PG 高阻抗。 你有什么建议吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    我最近帮助解决了客户在对 MCU 进行编程时遇到的另一个问题。 您可以在此处找到该帖子:
    e2e.ti.com/.../2510171

    由于您使用的是器件、我需要您提供更多信息。 当 Vin 悬空时、Vout 上施加的电压是多少? 当您在 Vout 上施加电压时、您还可以监控 Vin 吗?

    数据表中没有提到该器件具有反向电压保护。 如果您知道您的应用在 Vout 处的电压高于 Vin、则可能需要考虑在 Vout 到 Vin 之间添加正向偏置二极管、这也有助于保持 PG 高电平。

    此致、
    Jason Song