This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:PCB 设计指南;请提供更多详细信息。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681091/bq24650-pcb-design-guidelines-more-details-request

器件型号:BQ24650

您好!

我将 BQ24650用作应用的太阳能充电控制器。 我在 Vbat=4.2V 和 Ichar=2.6A 时运行 BQ24650。

我正在为上述配置设计 PCB。  在 BQ24650数据表的"11布局"部分中、没有

详细介绍 PCB 设计注意事项、如合适的层数等

问题1. 有人能为我提供有关设计转换器 PCB 的详尽资源吗?

问题2. TI 是否提供有关转换器 PCB 设计的任何详细文档?

谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们建议使用4层 PCB 并使用 GND 层作为噪声防护层。 请以 EVM 布局为例。 如果您严格遵循 bq24650数据表布局指南、该指南就足够了。 我们没有特定的文档用于此目的、但如果您进行搜索、则会看到许多有关转换器布局的通用指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您静邹的宝贵解决方案。 我也会这样做。

    谢谢、此致
    Swaroop