This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:如何在用户指定的过流阈值下关断

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669913/tps54531-how-to-shut-down-at-a-user-specified-overcurrent-threshold

器件型号:TPS54531

大家好、团队、

请参阅客户的以下问题:

我们应用中 PSU 的理想行为是在超过输出电流阈值时关闭 PSU。  TPS54531默认不执行此操作...  因此、为了防止在故障条件下持续过热和热循环、我们一直在研究 PSU 的电流和/或温度监控、以生成可通过 EN 引脚关闭电源的外部故障信号。  现成的解决方案的成本几乎与 PSU 本身相同。  此外、最好是保护电路锁存故障条件、使 TPS54531保持关闭状态、直到主电源被移除并恢复。

这是您以前遇到的问题吗?  是否有任何巧妙的技巧来使 TPS54531在用户指定的过流阈值下关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randhir、我将研究此案例、并在调查后向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    正如我们以前通过邮件通知的那样、TPS54531是峰值电流 cotroll 模式器件、无法在5A 内控制电感器电流。 您似乎已经达到了这一点。 因此、现在您正在期待找到一种解决方案来分流 TPS54531在发生 OC 或 OT 故障时、您可以通过将 EN 拉至低电平来分流器件、但这无法闩锁、当故障情况消失时、器件将再次启动。 您需要一些外部电路来实现指定的 OCP 或 OTP。

    谢谢、

    Ryan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、
    是否有任何建议、因为这个外部电路应该是什么样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    OCP/OTP 是系统级要求。 乍一看、具有由 MCU 控制的逻辑的电流/温度感应电路应该是可以的、但它应该更复杂。  为什么不尝试 限制输出电流、然后 应在可接受的范围内控制温升。

    Ryan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan