This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:如何了解与 bqStudio 通信的 BQ35100波形

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722654/bq35100-how-to-understand-the-waveform-of-bq35100-communicated-with-bqstudio

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

我使用 EV2400  通过 bqStudio 与我的 PCM 进行通信。

我发送 命令07以读取温度 、如下图所示。

我 使用逻辑分析仪读取波形  、如下图所示。

我知道最后五组数据代表 07、0B、14、10、01。 但第一个数据不代表 AA。

谁能告诉我这个问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Skate、您好!
    数据从开始条件开始。 您可以看到数据先变为低电平、然后时钟变为低电平、这表示存在启动条件。 然后、您会看到地址 AA -> 10101010、该细长脉冲表示 ACK。 然后、您会看到命令07、即00000111。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、您好、感谢您的帮助!

    但我 还不理解 AA 后的位。

    您能告诉我 该位的功能吗?

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是命令0x7。 有关更多详细信息、请参阅随附的图像。