This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有任何低侧栅极驱动器可以为高频开关(GaN 器件)提供6V 栅极电压?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681133/is-there-any-low-side-gate-driver-from-ti-which-can-give-6-v-gate-voltage-for-a-high-frequency-switch-gan-device

主题中讨论的其他器件:UCC27611

您好!   

我正在为高频 GaN 开关寻找低侧栅极驱动器。 所需的栅极电压为6V、开关频率在 MHz 范围内。 TI 是否有符合我要求的低侧栅极驱动器?

最棒的酒店

Mohammad Arifur Rahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    UCC27611将是您的最佳选择。

    祝设计成功!

    Masoud
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masoud、

    感谢您的建议。 我将进行检查。

    此致
    Mohammad Arifur Rahman