This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电源电流、SOC 和剩余容量

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681460/bq78350-r1-supply-current-and-soc-and-remaining-capacity

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我想知道、当 bqstudio 显示 SOC 和容量等的测量值时、是否会考虑从 AFE 和监测计汲取的15mA 至20mA 电流 如果我在4天后将电池空载但连接到 bqStudio、我是否会看到这些值发生变化? 还是因为没有消耗负载电流而相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    此芯片组的 AFE 和监测计 IC 通常在感应电阻器的电池侧接地、因此它们的电流消耗不包含在库仑计数或电流测量中。 但是、与电池容量相比、这种消耗通常极低、锂离子化学自放电可能占主导地位。 因此、可以配置 DataFlash 中的自放电率参数来估算自放电并自动减少 SOC。 根据《技术参考手册》、默认值为每天0.2%。 如果需要、您可以将其修改为更保守的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有道理。 我看到它的固定性相当高、可以将它整合到自放电中(如果它足够重要)、并且就像这样。 但是、您说得对、整体而言、它几乎可以忽略不计。