This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:通过在 Vout 上施加外部电压来实现 OVP 测试方法。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54622, LM73606, TPS54623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676931/lm73606-ovp-test-method-by-imposing-external-voltage-on-vout

器件型号:LM73606
主题中讨论的其他器件:TPS54622TPS54623

大家好、团队、

我的客户有一个12V 至3.3V_5A 的设计请求、他们最初使用 TPS54622、他们有 OVP 测试方法、通过二极管对 Vout 施加外部电压。

当外部电压接近稳压3.3V 时、一旦它稍微超过3.3V、高侧开关将关闭、但低侧开关保持最短导通时间、因此它成为从输出电压到输入电压的升压转换器、 然后导致 Vin 升高、这是不可接受的、他们希望降压转换器 PWM 在执行此测试时可以完全停止开关。

我注意到 LM73606在轻负载运行期间具有二极管仿真、如果该器件可以通过 OVP 测试方法、但我需要您的双确认、您认为该器件是否适合其要求?

谢谢。

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当设置为自动模式时、LM73606具有二极管仿真:SYNC 引脚接地。

    当 Vout 被其他外部源上拉时、器件将折返频率、开关操作最终几乎停止。 它将关闭高侧和低侧开关。

    我刚刚在工作台上尝试过。 当外部源低于 Vout 时、Vout 处于调节状态、我可以在示波器上捕获开关操作。 当外部源极电压高于稳压 Vout 时、我无法在示波器上捕获任何开关操作、无论是高侧还是低侧。 VIN 电压稳定且不受影响。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    客户还可以考虑使用 TPS54623。 它在轻负载时具有二极管仿真、因此不会灌入电流。 它还与 TPS54622引脚对引脚兼容。

    此致、
    Anthony