This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:VDD 引脚电容器

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681186/tps40170-vdd-pin-capacitor

器件型号:TPS40170

你好。

我正在考虑 TPS 40170。
我有疑问。

VDD 引脚上连接了一个电容器、但在数据表 P34第8.2.2.14节中
建议值:0.1uF - 1.0uF。
我们正在考虑使用2.2uF。
它是否正常?(不稳定、它不会上升)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、这应该是可以的。
    此致
    Brani