This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带 LED 指示的电量监测计

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27546-G1, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681239/fuel-gauge-with-led-indication

主题中讨论的其他器件:BQ27546-G1BQ27426

您好!

我们正在开发一 种医疗设备、它是超声波传感器与便携式 USB 设备(例如移动设备、平板电脑等)之间的接口。  以下是接口模块的要求规格

 

  1. 它是一款具有单节3.7V 锂离子电池的自电池供电设备
  2. 接口模块有两个 USB 端口(端口1和端口2)。
  3. 端口1用于连接超声波传感器器件和充电器(用于为内置电池充电)(此端口需要 USB OTG)。
  4. 模块上有多色 LED 指示灯、显示下表中所述的电池电量和充电状态。

 

条件

LED 状态

注释

接口模块电池充电

充电时闪烁、充电完成时稳定亮起

Vbat 为20%时为红色

黄色发光表示20%<Vbat<80%

VBAT>80%时呈绿色亮起

连接到端口2上便携式 USB 设备的接口模块、放电

固态

Vbat 为20%时为红色

黄色发光表示20%<Vbat<80%

VBAT>80%时呈绿色亮起

未连接任何设备、按下按钮开关

稳定15至20秒

Vbat 为20%时为红色

黄色发光表示20%<Vbat<80%

VBAT>80%时呈绿色亮起

 

我还附上了方框图、以便更好地了解接口。 请推荐任何可满足上述要求的充电器 IC 或电量监测计 IC。 LED 指示控制要求优先满足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于您的定制 LED 颜色方案、您需要使用 MSP430等 MCU 来控制它们。 MSP430可通过 I2C 与电量监测计通信、以读取 SOC (充电状态)并监控充电状态和按钮、然后根据您的方案控制 LED。 bq27546-G1或 bq27426等电量监测计可能适合您的需求。