This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:电压纹波

Guru**** 2495085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715005/lm2621-volatge-ripple

器件型号:LM2621

您好,

我在射频发送器中使用 LM2621。 我从5.5V 生成8.5V 电压。 在测试过程中、我们观察到、LM2621会产生11kHz 的噪声。 它将通过射频进行调制。 因此、我在射频输出端看到的是11kHz 四路。 我尝试更改输出滤波器和开关频率、但似乎没有什么帮助。 那么、您可以帮助我消除 LM2621输出中的这种噪声吗? 下面我附上了我的原理图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、
    您能不能帮助我展示电压纹波。 请将示波器的时间分辨率设置为50us/div、以查看是否存在11kHz 噪声。
    顺便说一下、您能告诉我负载电流。 它是直流负载电流还是脉冲负载电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到下图。

    我们将从 LM2621汲取80mA 的直流负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    您是否曾尝试过移除 L21和铁氧体磁珠并查看 Vout 纹波? 另请查看不带 L21和铁氧体磁珠的 SW 引脚波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    我没有听到您的反馈。 我假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可。