This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754 -申请一种权变措施、使 TPS23754在低于30V 的条件下运行

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23756, TPS23754EVM-420, TPS23756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681415/tps23754-tps23754---request-a-workaround-method-to-make-tps23754-operated-in-lower-than-30v-condition

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23756TPS23756EVM

尊敬的 E2E:

如何配置 TPS23754以在低于30V 的条件下运行?

我们知道这是非标准情况、但我们有一些特殊情况下的 PSE 输出电压将低于30V、我们希望确保客户的产品可以在这种情况下工作。

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    虽然这不符合 IEEE802.3标准、但我同意有些非标准应用通过以太网电缆放置较低的输出电压。

    对于这些应用、建议使用 TPS23754或 TPS23756的 PPD 功能(取决于以太网电压的低程度)。 对于24V 应用、建议使用 TPS23754;对于12V 应用、建议使用 TPS23756。 请注意、PD 的电流限制不变。 因此、最大功耗将为 VINx0.85A (系统功耗更低)。

    如数据表中所示、可以在 PPD 引脚上使用分压器来绕过 PoE UVLO、并在内部导通 FET 高于 PPD1阈值时导通该 FET。 其 EVM TPS23754EVM-420和 TPS23756EVM 具有用于测试此 PPD 功能的跳线。

    此致、
    达尔文