This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:TPS709、内部分压电阻器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680572/tps709-tps709-internal-divided-resister

器件型号:TPS709

大家好、LDO 支持团队

我们的客户询问我 TPS70925中内部分压电阻器(Rupper 和 Rbottom)的值。

请告诉我两个电阻值。

此致、

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、

    请允许我们在一天或两天内查找此信息。 请记住、在最终测试中会修整和确保比率、而不是精确的电阻值。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tamio、

    MΩ 基准电压为1.2V、内部 R2的标称值为11 μ A。 MΩ、对于2.5V 版本的 TPS709、R1约为12k Ω。 请记住、在最终测试中会修整和确保比率、而不是精确的电阻值。

    非常尊重、
    Ryan