This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:VCL 和 CL 引脚

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722656/lm25066-vcl-and-the-cl-pin

器件型号:LM25066

我有一个使用 LM25066的设计。

我想检查 CL 引脚在25mV 阈值下的连接方式。 数据表自相矛盾:

第3页: 将该引脚连接到 GND、将标称过流阈值设置为25mV。 将 CL 连接到 VDD 会将过流阈值设置为46mV。

第42页: LM25066可与25mV 或46mV 的 VCL 搭配使用。 通常、使用25mV 阈值会导致 RSNS 降低、I 2R 损耗降低。 通过将 CL 引脚直接连接到 VDD、为此设计选择了此选项。

示例原理图显示了引脚接地-我是否更正了接地 CL。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fiona:

    感谢您将此事提请我们注意。 我们将在下一个数据表修订版中对其进行更正。
    对于25mV 阈值、CL 引脚应连接到 GND。

    此致、
    Rakesh