This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:有时会燃烧

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716233/tps562200-is-burning-sometimes

器件型号:TPS562200

您好!

IAM 遇到 TPS562200问题。 我为我的项目使用了 WEBENCH 作为合适的器件、并订购了一些 PCB。 在我将电路板连接到14.6V 电池之前、一切都正常。 TPS562200并不是每次都在燃烧、我不知道为什么:(

我需要 TPS 为微控制器和一些其他部件提供3.3V 电压(14.6V 的输出)。 输出电流范围为0.01mA 至~60mA。

将 PCB 连接到10V 电源时从未遇到过任何问题。 此外、电池上的连接器还确保不能更改+和接地。

10个稳压器中有7个已经以这种方式死亡、它们也总是杀死微控制器。 有人可以帮帮我吗?

此致 Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronny:

    设备在开机或正常工作一段时间后是否损坏? 如果电池上的连接器不稳定、则可能导致损坏。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    如果发生这种情况、则在连接电池时始终会损坏电池。

    负载(微控制器)始终处于连接状态、在启动(连接电池)时、稳压器输出上的电流可能大约为30mA。 30秒后、微控制器进入睡眠模式、因此电流降至0.01mA。 它每3秒唤醒几毫秒、以检查一些输入...

    我将电池连接到 PCB、一切都运行良好。 因此、我将其单独保留了24小时、因为我想知道"长时间"内的电流消耗。 我第二天回来、断开电池以检查其状态。

    电池状态良好、因此我想尝试1周的测试。 我再次连接电池、稳压器烧坏了。

    我想在连接电池时会发生什么情况、因此我尝试了另一个 PCB。 我先接通电池接地、然后再接通+、它再次烧坏。 遗憾的是、PCB`s 也损坏了、因此我需要焊接一个新的 PCB。 我认为如果我逐个连接电池极可能会出现问题、因此我使用了 XT-60连接器、确保同时接地和+。 使用 XT-60连接器将电池连接到 PCB 时、稳压器再次损坏。

    我不能得到的是、我在为微控制器编写代码时从未遇到过任何问题、这需要我花费大量时间和许多连接/断开连接。 PCB 在"编码时间"连接到实验室电源10V 或12V。

    此致

    Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ronny:

    电池电压为14.6V、TPS562200的最大输入电压为17V、裕度仅为2.4V。 因此、当您将电池连接到 PCB 时、浪涌电压可能高于17V、这将导致损坏。 但是、当您使用实验室电源时、首先将电源连接到 PCB、然后再接通电源、电源的输出电压非常稳定。 但是、如果您将电源设置为14.6V、请先为其通电、然后将其连接到 PCB、则可能会看到相同的问题。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我去度假,所以不能再试了。

    我制作了一个新的 PCB、其中包含电压稳压器及其仅用于无负载的部件。 我在实验室电源 supply@14.7V 上持续连接/断开大约10次、但没有发生任何事情。 它工作正常。

    我已将电池充电至14.6V、让电池单独充电可能10分钟、并检查了电池的电压。 它有14.3V。 我将电池连接到 PCB,另一个 TPS562200死了:(

    您认为电池的电压可安全连接的程度如何? 我还不确定、但如果我记住正确、即使在13.7V 电池下、我也有一个电压调节器在燃烧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下一篇文章:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ronny:

    很难说电压是安全的、正如我提到过的、裕度只有2.4V、如果您将电池直接连接到 PCB、很容易损坏器件。
    为什么要将电池充电至14.3V? 我想您可以使用电压更低的电池、它更安全。 您也可以尝试增大输入电容。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我想在项目中使用4S LiFePO 电池。 每节电池的充电电压为3.6V - 3.65V、因此整个电池在充电后的充电电压为14.6V。 断开充电器后、电压会稍微降低一点、因此充电几分钟后电压为~14.3V。 是的、我可以充电更少、但如果我降低到太多、电池就不会完全充满。 我已经想到了更大的输入电容器。 也许我会尝试一下、以便在 PCB 的下一个修订版中使用它。 我只剩下2个稳压器。 他们使用3节电池运行、没有任何问题、我不想冒险。 需要先获取更多稳压器...

    非常感谢您的帮助:)

    此致

    Ronny