This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VVDN 的零件建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24630, BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681102/part-suggestion-for-vvdn

主题中讨论的其他器件:BQ24630BQ24105-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们计划在其中一个项目中使用电池供电系统、因为我们希望获得满足以下所有标准的完美电池充电器 IC。

电池规格:

化学类型:磷酸铁锂(LiFePO4)

串联电池数:2.

电池输出电压:6.4V

容量:850mAH 至1000mAh

充电器 IC 要求:

必须是汽车级器件(AEC-Q100)

必须是具有集成 MOSFET 的开关降压转换器

必须支持至少2节串联电池充电。

控制接口必须为独立类型。

输入/电源电压:12V

请在此处帮助查找合适的电池充电器 IC 器件型号、并告知我们是否需要任何澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24630可满足除"必须为汽车级器件(AEC-Q100)"之外的要求。
    我知道唯一一款多节电池汽车级器件(AEC-Q100)" bq24105-Q1是一款锂离子电池充电器:充电电压设置灵活、可支持2S LiFePO4电池充电电压。 但是、重新充电阈值、预充电阈值和 TS 引脚设置不同于 LiFePO4设置。