This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18531Q5A:栅极总电荷(10V)的温度特性

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681139/csd18531q5a-temperature-characteristics-of-gate-charge-total-10v

器件型号:CSD18531Q5A

您好!

您是否有栅极电荷总量(10V)的温度特征数据?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu、

    感谢您提出的问题。
    简而言之、我们没有过热特性、这是因为在 FET 的整个温度范围内、总 Qg 变化非常小、 更大的变化是该批次的晶圆制造厂变化、在25°C 时、数据表中考虑了这一变化。

    此致
    Chris