This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51501-Q1:双电源的 LM5150栅极驱动器问题

Guru**** 2495085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5150RUMEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722639/lm51501-q1-lm5150-gate-drive-question-for-dual-source

器件型号:LM51501-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5150RUMEVM

尊敬的团队:

我们将两个 LM5150 EVM 板用于双源输入。

方框图如下所示:

我们发现、当#2电路板输入断开时、LM5150 #2 EVM 电路板上的旁路 FET 未导通。

为什么 VSG 高于 Vth 但未开启 Q1?

测试步骤如下:

1.将 LM5150 #1的 VIN 设置为3V、虚拟负载的负载电流为0.3A
2.设置 LM515#2=12V 的 VIN 并加电

在  VOUT 稳定并将 LM5150#2电源更改为0V 后

4.当 LM5150 #2的 VIN 发生变化时、检查测量点1、2、3、4的波形

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    旁路 MOSFET 是否为 P 沟道器件? 在这种情况下、应将栅极电压拉低以启用开关。

    另请注意、在 SS 模式运行中、需要在输入端施加电压才能使器件正常工作。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    是的、它是 PFET。 本实验使用两个"LM5150RUMEVM"。
    请参阅 EVM 指南第9页。

    Q1的栅极电压为3.6V、作为通道2。
    Q1的源极电压为6.8V、作为通道4。

    由于这是 PFET、VSG > Vth 应该强制 PFET 导通、但它没有导通。
    我们想知道原因。

    谢谢
    请求