This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:大容量输入电容器问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681171/tps53355-input-bulk-capacitor-concern

您好专家、

我的客户希望在其应用中应用1*0.1uF MLCC+1*10uF MLCC+9*15uF POSCAP。 条件如下所示。 基于此输入电容组合、我们的控制环路中是否存在问题? 非常感谢!!

条件:

Vin=12V、Vout=3.3V、Imax=23.7A、TDC =16.594A、Fsw=500kHz

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、

    输入电容不会直接影响环路稳定性。 9块15 μ F POSCAP 需要一些布板空间。 不过、远离输入引脚的电容作为滤波器不是很有效。 您能告诉我电容器的 ESR 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电容需要考虑三个主要点。
    您需要确保它们能够处理 RMS 纹波电流。 最坏的情况是 Iout/2。
    2.您需要确保输入电压纹波是可接受的。
    3.您需要使输入电容器尽可能靠近 IC。
    我会使用1*0.1uF MLCC+5*10uF MLCC+5*15uF POSCAP,或者如果您驾驶室用22uF 替换10uF,那会更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的详细描述。
    我会让客户知道、谢谢!

    此致、
    Ann Lien