This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:未使用输出的接地连接

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722289/tps61194-ground-connection-for-unused-outputs

器件型号:TPS61194

TPS61194数据表指出: "TPS61194在启动期间检测 LED 输出配置。 连接到接地端的任何灌电流输出都将被禁用、并排除在直流/直流的自适应电压控制和故障检测之外。"

是否可以使用下拉电阻器而不是直接连接来实现与接地的连接?  我们希望采用相同的硬件设计来支持3灯串和4灯串的背光。  

我们考虑了在3个灯串情况下使用 FET 将第4个输出对地短路、但在设计中的4个灯串情况下不希望有接地短路的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clow、
    我对您的应用不是很清楚。 您能否为您的应用提供一个简单的电路? 我将检查您的配置是否正常。 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 陈述我的问题的另一种方法是:

    如果 OUT4引脚与地之间连接了一个10千欧电阻器、OUT4没有其他连接、TPS61194是否会检测到 OUT4灯串不存在并将其禁用、或者是否会报告开路导致的故障?

    数据表显示、直接接地将不会导致报告故障、而是会禁用该灯串输出。 我的问题是、如果接地通过10千欧电阻器而不是直接连接、是否会发生相同的行为(禁用第4个输出)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clow、

    当它加电时、OUTx 引脚将输出一个小源极电流来检测 OUTx 引脚上的电压。 当它检测到低电压时,这意味着该引脚已连接到 GND 并禁用该电流吸收器。 10K 电阻过大、我将与系统和设计人员联系、以了解源电流和 Vth、并稍后通知您。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clow、
    我从我们的设计人员那里获得了详细信息、当 TPS61194上电时、它将为 OUTx 引脚提供大约160uA 的电流、然后它将检测 OUTx 引脚上的电压。 并与内部500mV 基准电压进行比较、当检测电压小于500mV 时、这意味着该通道连接到 GND。 因此 OUTx 引脚的最大电阻为500mV/160uA=3.1k。 如果要使用外部 FET 禁用通道4、请确保 OUT4的阻抗小于约3k。 请谨慎处理此类应用。
    肖恩