This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在不断开/连接电池的情况下复位 BQ27750?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681287/how-can-i-reset-bq27750-without-disconnet-connect-battery-cell

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、具有已连接电池和已编程闪存的 BQ27750EVM 已经过测试、工作正常、 但在我尝试再次连接时经过一段时间"未占用"之后- I2C 通信未启动且 FET 不受控制、由于电压正常(超过欠压热保持)、微控制器看起来是冻结的。
我连接了充电器、希望能激活、但没有帮助。 充电电流也不会启动。 我仅在断开/连接电池后恢复 BQ27750。 我的问题:如何在不断开/连接电池的情况下复位 BQ27750? 是否有 WDT 或类似的东西?
谢谢你。 此致、Danil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼尔

    重置监测计的方法包括上电 复位(电池断开)、通过 I2C 的重置命令或看门狗超时。 无法强制使用看门狗、因为它是在 IC 内部的硬件级别进行处理的。 这里是当前状态。

    1) 1)您使用 bqStudio 通过"编程"插件对器件进行编程

    2) 2) FET 当前处于开路状态、因此不允许电流流动

    请尝试进入高级通信屏幕并读取 I2C 地址0xAA 和0x16处的地址0x0D。

    如果器件在0x16而不是0xAA 上响应、则它当前处于 ROM 模式。 为此、请尝试对器件进行重新编程

    谢谢、

    Eric Vos