This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24266:请勿使用微控制器 BQ25600 BQ25606 BQ24266 BQ25896

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24266, BQ25896, BQ25606, BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680961/bq24266-do-not-use-a-microcontroller-bq25600-bq25606-bq24266-bq25896

器件型号:BQ24266

早上好
我需要制造一个充电器、单独为10节或更多节电池充电。
它们不使用微控制器
我对 BQ25600、BQ25606、BQ24266和 BQ25896型号有疑问、希望知道哪些型号不需要使用微控制器。
 
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    bq24266和 bq25606是独立充电器、无需主机微控制器。  bq25600和 bq25896将在没有主机处理器的情况下以默认模式运行、但如果没有主机 u-controller、则无法更改充电电流和其他一些默认设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff F.

    我将使用 bq24266开始设计

    如果我在 bq24266入口提供1A 电流 、 那么输出上将有3A 电流?

    在哪里可以找到数据表中的此信息?

    www.ti.com/.../slusby5e.pdf  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    通常、您可以使用数据表效率曲线根据所需值估算必要的输入电流、但该数据表仅显示 VIN=5V 时的数据。  我建议您查看主机控制版本 bq24261、数据表第11页图2。  然后使用效率= VBAT*IBAT/(VIN*IIN)来计算 IIN。  例如,如果 IBAT=3A,VIN=5V,则需要略高于 IIN=3A 的电流。  )