This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55340:使用从3.3V 输入升压到24V 输出的一步或两步升压

Guru**** 2582145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS43061, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721802/webench-tools-tps55340-to-use-one-step-or-two-step-boost-from-3-3v-input-boost-to-24v-output

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: TPS43061LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生/女士:

由于 TPS55340在电流为0.5A 时从3.3V 升压到24V 仅能实现85%的效率、是否有其他升压转换器能够为我提供95%的效率? 实际上、当从3.3V 升压到24V 时、我可以获得的最大效率是多少?

谢谢。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin、
    在您的工作条件下、升压转换器很难获得95%的效率。 我建议您使用同步升压控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    建议您使用 TPS43061、这是一款同步升压控制器、可实现>90%的效率。  当功率 Vin 低于4.8V 时、IC 的 Vin 引脚应由单独的5V 电压供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦
    感谢您的评估和推荐。 我在之前的设计中使用了 LM5122。 当主输入电压可低至3V 时、它具有提供4.5V 正电压的类似要求。 这将增加电路的复杂性。 但如果要实现大于90%的更高总体效率、我将会这样做。 是否有任何白皮书描述了需要5V 电压的原因? 或者、通常情况下、从 Vin=3V 到 Vout=24V、当输出电流小于1A 时、一个升压转换器处理的电压过高?
    谢谢。
    Jin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    需要额外的5V 是因为 TPS43061具有最小启动电压要求和 UVL 要求。 请查看下表: