This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056锁存功能

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC256304, PMP21098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681175/ucc28056-ucc28056-latch-function

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC256304PMP21098

尊敬的

我们的客户需要  了解 UCC28056如何实现 锁存保护?

如有任何建议、请告知我。

LLC:UCC256304

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    感谢您关注 UCC28056。 您的客户需要哪些保护才能获得闭锁保护(过流、过压等)? 您的客户是否还会在 PFC 或 LLC 控制器中实现闭锁保护?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Ben

    PFC 和 LCC 都需要锁存功能(OVP、OCP)
    我`s PMP21098、它看起来像是客户咨询。
    如有任何建议、请告知我。
    谢谢、
    此致、
    劳伦斯。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    对于 LLC 中的闭锁、您可以使用 PMP21098中的电路。 将温度传感器替换为用于 OVP 检测的比较器。 比较器需要低电平有效以接合锁存器。

    为了在 PFC 中锁存、您可以使用通过二极管连接到 COMP 引脚的锁存电路。  

    您可以在升压 MOSFET 源极中使用电流感应电阻器上的电压、并使用比较器进行过流检测。 您可以使用连接到输出的第二个电阻分压器和用于过压检测的比较器。

    此致、

    本·洛夫