This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C598-Q1:需要具有 I2C 接口的类似器件

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598-Q1, TPIC2810, TLC6C5816-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722531/tlc6c598-q1-need-a-similar-part-with-i2c-interface

器件型号:TLC6C598-Q1
主题中讨论的其他器件: TPIC2810TLC6C5816-Q1

大家好、

我的一位汽车客户需要一个 LED 驱动器(Tell Tale LED)来驱动6个 LED。 它们需要驱动器具有 I2C 接口功能。

我最初提出 了 TLC59116-Q1 、但价格非常高、我们可能不需要120mA 来驱动这些 LED。 请推荐一款符合汽车标准且成本低廉的合适器件。

此致、

Praveen GD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 TPIC2810是否满足要求? 但坦率地说、TLC6C598-Q1是此类信号应用最受欢迎且最便宜的器件。 TLC6C5816-Q1是具有诊断功能的升级版本、两者均基于 SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPIC2810、Q1是否合格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作温度可达到-40°C 至125°C、可满足汽车要求。 但我仍然建议在汽车信号灯应用中广泛使用 TLC6C598-Q1。