This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS659037:向 PMIC 查询 I2C 命令

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680635/linux-tps659037-query-on-i2c-commands-to-pmic

器件型号:TPS659037

工具/软件:Linux

大家好、

我正在开发运行 Linux 的基于 AM571x-IDK 的 EVM。 请帮助我解释以下调试打印

[2.500374]   reguler_set_volte_SEL_regmap vsel-51 SEL-2b 内

我知道我们要向 PMIC 寄存器 LDO1_VOLTAGE 寄存器(地址= 151h)写入值0x2b

请帮助我了解我们在以下各行中写入的 PMIC 寄存器、我无法从寄存器手册中找到。

[0.679765]   regular_get_volte_SEL_regmap vsel-e00 val-1内
[0.679847]   内部的 VDD_GET_VOLTGE_SEL_regmap
[0.679856]   位于 regular_get_volte_SEL_regmap vsel-e00 val-1内

谢谢、

Vamshi G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦姆希
    我已将您的问题转发给产品组。 您应该很快听到别人的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦姆希

    是否确定最后三条命令适用于 PMIC? 它们看起来不像正在访问有效地址(e00)。 此外、它们看起来像读取命令、而不是写入命令。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nastasha、

    我刚才意识到、访问 PBIAS 稳压器以进行 SD/MMC 电压切换、而不是 PMIC。
    CTRL_CORE_CONTRAL_PBIAS

    地址偏移量0x0000 0E00
    物理地址0x4A00 2E00

    感谢您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气! 很高兴听到问题得到解决。

    谢谢、
    纳斯塔莎