This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS54540:按 SW 频率计算的结温

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722375/webench-tools-tps54540-junction-temperature-by-sw-frequency

器件型号:TPS54540

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、


我正在设计采用 TPS54540的转换器(24V->15V)。

此时、我尝试使用 WEBENCH 工具、对标题问题感到困惑。  如果没有该工具、问题也会让我进入迷宫。


WEBENCH 建议电阻 Rt (连接到 RT/CLK 引脚)为127kOhm。


根据数据表上的公式8、SW 频率可能为760kHz。  在这种情况下、图5显示 MOSFET 的结温似乎很高、远高于其额定温度。


它是否以使用散热器为前提?


对于图中的结温、SW 频率裕度非常小、这似乎很奇怪。 数据表中的5。  图中有-25、-50°C。  为什么??


我应该如何读取结温特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    图5显示了温度变化时的频率漂移。 因此、这并不意味着 X 的工作频率将使 IC 在 Y 温度下运行。 也就是说、如果您选择频率 X、它将随着 Y 的变化而漂移。

    此图显示了在室温下选择~500kHz 时频率如何变化、但此趋势可扩展到任何开关频率。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:


    感谢您的快速答复。  我可以完全理解。

    问题很简单、一旦我知道它!

    谢谢、

    米纳