This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28701:UCC28701的电压调节精度

Guru**** 2924390 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722602/ucc28701-the-voltage-regulation-accuracy-of-ucc28701

器件型号:UCC28701

输出电压调节 精度是否 与输出电压相关? 例如、3.3V 输出电压的精度是否比5V 输出电压更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    UCC28701是一款 PSR 反激式电源控制器、对于 PSR 控制器、变压器上有两个输出绕组(1:Vout 和2:Vaux)、通常根据负载和线路条件、这两个绕组中的一个比另一个更精确。

    尽管变压器设计也对电压调节精度有很大影响、因为通过它感应输出。

    现在我不太确定你的问题是什么意思,但这是我对它的理解。

    但是、如果从 Vout 汲取的电流有任何影响、则 Vout 的值不会影响精度。 我希望这能回答你的问题。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 这将帮助我深入了解它!