This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:关于 UCD3138全桥硬开关固件中的 void init_ipri_cycle_by_cycle (void)函数问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680736/ucd3138-about-void-init_ipri_cycle_by_cycle-void-function-problem-in-ucd3138-full-bridge-hard-switch-firmware

器件型号:UCD3138


大家好、我正在学习 UCD3138全桥硬开关固件、我有关于 void init_ipri_cycle_By_cycle (void)的问题
void init_ipri_cycle_By_cycle (void)//模拟比较器3 (AD04引脚)

Dpwm0Regs.DPWMCTRL0.bit.blank_A_EN =1;

我认为这句话的意思应该是启用 PWM-A 时的比较器消隐窗口、

但 "UCD3138数字电源控制器技术参考手册"是启用 PWM-B 的比较器消隐窗口。

我认为这本手册错了。 我不知道我是否理解正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    void init_ipri_cycle_By_cycle (void)//模拟比较器3 (AD04引脚)

    // FaultMuxRegs.ACOMPCTRL1.bit.ACOMP_D_THRESH = 40;//分辨率为19.5mv/位、27A CYC

    屏蔽 ACOMP_D_THRESH、该固件是否屏蔽以防止 CBC 功能?
    ,我要启动 CBC 函数、我需要删除它上的掩码"//"、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是对的、Blan_a_EN 用于 PWM-A 而不是 B
    您能否向我展示一下 TRM 中的确切位置、它会说 B?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    函数 CONFIG_IPRI_CYCLE _BY_CYCLE ()从 Flash 中保存的值设置 ACOMP_D_THRESH。 不需要上述设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第68页
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我找到了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们将很快修复此拼写错误。

    此致、