This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:无法禁用稳压器

Guru**** 2494755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722115/tps61099-unable-to-disable-the-regulator

器件型号:TPS61099

您好!  

我使用 TPS610997稳压器将1.5V 升压至5V。 一切都正常、但如果升压转换器连接的负载超过50mA、我无法禁用稳压器。 目前、升压的使能引脚被接至100K 下拉至接地、并且一个 MOSFET 被用来将使能引脚切换至1.5V。 请建议。

谢谢、

曼诺伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    如果器件 EN 引脚上的电压低于0.2*VIN=0.3V、则器件被禁用。 请帮助检查 EN 引脚上的电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢贾斯珀!

    是的、电压低于0.3V。 当负载低于50mA 时、我无法关闭稳压器。 关断时是否需要负载?

    此致、

    Manoj Rahel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    否、不需要负载。

    请在禁用足够长的时间后检查 VOUT。
    2.请检查 EN 引脚、VIN、SW 波形以检查器件是否正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我检查了这些、

    1) 1) Vout 保持为637mV

    2) 2) EN 引脚为0V、Vin 为1.6V、SW 似乎仍在振荡。 我无法在此处分享我的设计、如果您希望我们可以通过电子邮件继续。

    谢谢、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新和添加更多信息。
    案例1:
    EN 直接接地:
    1) 1) Vout = 637mV
    2) 2) Vin = 1.6V 且 SW 振荡

    EN 连接到100K
    1) 1) Vout = 5V-1.96V 振荡
    2) 2) EN 引脚振荡1.5V- 0.2V、SW 关断和启动、即振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj
    我通过 FAE 发送的电子邮件看到了原理图。 我们将通过电子邮件解决该问题。 关闭此主题。