This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:单元格为"正在放电"本身位于相邻单元格中

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680867/bq76940-cell-is-discharging-itself-in-adjacent-cell

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我们已基于 BQ76940为12节串联电池组构建了许多 BMS。 有时、我们会观察到一个电池"放电"到相邻电池中的行为。 我们使用一个"电池仿真器"、一个简单的电阻器阵列来校准 BMS、因此实际上所有电池都是完全平衡的。

在平衡电池之前进行测量时、所有电池均为4V、在"有故障"的电池之间的电容器处进行测量时、我们观察到与 bqStudio 报告的电压相同、但是、一旦万用表引线接触电容器、电池电压就会下降并继续下降到低于4V 阈值... 基本上、这似乎是电池平衡问题。 我已经更换了电池之间的电容器、检查了所有组件(MOSFET、电阻器)、一切看起来都很好。

这种情况缓慢发生、从大约4V 开始并持续上升、最终达到一节电池欠压和另一节电池过压并进入永久失效模式的状态。 请参阅电池9和10:

以前是否观察到过这种情况? 除了更换平衡器芯片之外、我还能做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karl,
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、
    此观察结果是电池或电池仿真器的断线或焊点的典型情况。 将仪表连接到监控器端子会使输入的电容器放电。 为2节电池报告的电压总和保持2节电池电压、直到 ADC 为一节电池达到饱和。 将仪表移至另一个电池输入会改变哪个电池为低电平。
    IC 引脚上缺少焊料会产生类似的效果、但仪表会在 PCB 上显示正确的电压。 如果探测 IC 引脚、则由于未连接电容器、报告的电池电压的移动速度可能会快得多、或者仪表探针压力可能会导致与 PCB 接触、并允许部件(和仪表)报告正常电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的快速而深入的回答。

    我完全确保所有连接均已正确焊接、并且没有焊点。 我还更换了电容器以防万一、但我始终保持相同的行为。 我刚刚使用相同的电池仿真器测试了另一个 BMS、它工作正常。 我现在怀疑芯片有故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我在周围多了点东西之后、我发现问题的焊点断裂、它处于连接器级。 IC 现在工作正常。