This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:48VDC 2.5kW 输出电路

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302, UCC28070A, UCC27714, UCC256301, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722024/ucc256302-48vdc-2-5kw-output-cct

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件: UCC28070AUCC27714UCC256301UCC27712

大家好、

我的客户希望使用 UCC256302 + H&L 栅极驱动器实现48V 2.5kW 输出。

他们还希望使用 UCC28070A。

LLC MOSFET 是17mohms Si MOSFET。

他需要 ccc。 直径 这种参考设计或 PDS。

是否有 UCC25630x + UCC27714的任何设计电路?

它们不需要 相移全桥和全桥 LLC。

它们不需要 MOSFET 的驱动条件。

他们想要知道常规 cctt。 和例程组件值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    感谢您关注 UCC256302。 对于半桥 LLC、2.5kW 相当大。 您能否帮助我了解他们为什么不想考虑相移全桥?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ben -San、

    您知道我的客户总是很聪明。
    他自己使用内部块直径制作了 UCC256301的 SPICE 模型。
    他针对48V 2.5kV 进行了特殊仿真- LLC 与 FSFB。
    其结果显然是 LLC 在满负载效率下胜出。
    他们的产品只关注满负载效率。
    二次侧是超低 VF 二极管 Rect。 因为两个或三个单元卡滞。
    如果由于 SW 节点减去下冲电压而不建议使用 UCC27714、
    推荐 IR 或其他 H&L 栅极驱动器是可以的。
    UCC27712符合负电压规格。 但它的高侧至低侧引脚爬行距离超出了安全调节规则。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    感谢你的答复。

    此操作应关闭。