This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS650942 DSN 文件

Guru**** 2592510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650941EVM-116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681278/tps65094-tps650942-dsn-file

器件型号:TPS65094

我的客户正在学习适用于 Apollo Lake 过程的 TPS650942、并需要 DSN 文件进行设计。

请提供。

我在 TI 网站上找不到它。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arwin、

    TPS650941EVM-116硬件文件包含由 Altium 生成的 EVM .SchDoc、这是 TI 此处使用的特定电路板原理图/布局程序。 可以使用 Altium 的免费查看器在 Web 上查看它们、也可以将它们导入到其他程序中(如果它们支持的话)。

    或者、他们也可以在英特尔的文档库中搜索 IBL#560683、"Apollo Lake 平台客户参考板、带 LPDDR3和 TI PMIC 技术文档套件"、其中包括 DSN 和 BRD 文件。